This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:TSS 和 Tref 之间的差异

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013927/tps7a53-the-difference-between-tss-and-tref

器件型号:TPS7A53

你(们)好

我们可以在数据表中看到 TSS 的定义、并可以在应用手册中看到 Tref 的定义、如下所示、以计算启动时间。 TSS 和 Tref 是否相同?

https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf?ts=1624971333220

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    因此、数据表中的 TSS 和应用手册中的 Tref 都表示 Vref 上升到稳态值的时间。 TSS 被定义为软启动电容器上的电压、它在 Vref 上升时跟随 Vref、Tref 被定义为 Vref 本身上的电压。 由于这些电压相互跟随、因此两个电压都指定了相同的时间段、因此它们的计算量应该相同。

    应用文档中 Tref 的命名很可能是由于适用于所有 LDO 配置。 有些产品具有 SS/NR 引脚、有些产品没有、命名该时间 TSS 可能会引起混淆、因为 LDO 中的所有启动电路都不可由终端用户在没有 SS/NR 引脚的情况下编程。 因此、将其标记为 Tref 更清楚地描述为 Vref 斜升至其工作值所需的时间、TSS 将表示内部 Vref 启动电容器上的电压上升时间、 尽管  它具有相同的值、但它需要更深入地了解 LDO 的内部信息才能知道这一点。 希望这对您有所帮助