This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:BQ2057W 电池热插拔

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013809/bq2057w-bq2057w-battery-hot-plug

器件型号:BQ2057W

你(们)好

客户使用 BQ2057W 进行设计。 它可以在1.2A 电流下正常充电、但在电池热插拔后、芯片无法自动充电。

每次都需要通电才能开始充电。 再次关闭电源、插入和拔出适配器或电池将无法正常工作。

如何退出暂停充电模式?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    原理图是否与此处的原始问题相同? 如果不是、请将其附在此处。

    谢谢、
    Nick