This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:镍氢充电请求的充电器 IC 解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ24400, BQ2002T, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014006/bq25171-q1-charger-ic-solution-of-nimh-charging-request

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24400BQ2002TBQ24105

大家好、

我的客户对 NAS 应用有镍氢电池充电要求。

镍氢电池为 3S1P。  

AA 电池的电源容量:3S1P:2200mAh /3.6V

50°C 时的充电器温度

客户正在调查相关解决方案、并提出以下问题。  

  1. 如何在充电过程中实现不同的电池内部电阻平衡? 或者需要其他充电 IC。 让我知道有一些选择。
  2. 如果系统中有2节充满电的电池+ 1节无电的电池系列、充电器的行为是什么?
  3. 具有 I2C 或 SPI 的其他建议解决方案也易于使用且成本低廉
  4. 如果不需要主机控制、 是否还有其他易于使用且成本低廉的好选择?
  5. 我们还有其他智能电池功能解决方案可以向客户介绍吗?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    1. BQ25171-Q1 不支持任何电池平衡。  镍氢电池通常不需要平衡、请参阅以下 Kedar 文章: e2e.ti.com/.../cell-balancing-for-ni-mh-battery-in-series
    2. 充电器将仅看到电池组电压的顶部。 不会查看单个电池电压。 行为取决于是否启用了间歇性充电。
    3. BQ25171-Q1是3节镍氢电池的最简单选择。 您还可以考虑其他一些选项、如 bq2002t、bq24400或 bq24105。

    此致、

    Nick