This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42-Q1:使用 TL431而不是 LMV431对 UCC28C42-Q1进行 Webench 仿真

Guru**** 2421460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TL431, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012866/ucc28c42-q1-webench-simulation-of-ucc28c42-q1-using-tl431-instead-of-lmv431

器件型号:UCC28C42-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV431TL431UCC28C42

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

当我使用 Webench 设计 UCC28C42QDRQ1时、使用了可调节精密并联稳压器 LMV431。 改用 TL431时、需要对设计进行哪些更改? 我知道 Vo 是不同的。 但这会如何影响原理图的设计?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果查看 UCC28C42产品文件夹底部的 Webench 默认值、我会看到:

    当我运行默认值(随附报告)时、我获得该稳压器:

    TL431是2.5V 稳压器、适用于12V 输出。 如果您看到 LMV431组装该设计、您很可能会将输出电压降至远低于12V? LMV431是一款1.25V 稳压器、因此如果您将 Webench VOUT 降至3.3V 左右、您将得到 LMV431。 Webench 是一种保守的设计工具、它推荐了具有足够裕度的组件以确保成功。 在您的情况下、Webench 确定您的稳压输出过于接近 TL431 (2.5V)。 这一决定归结于 TL431无法通过光耦吸收足够的电流以保持足够的调节。

    如果您决定修改设计并选择 TL431、则需要从1.25V 转换为2.5V 并联稳压器、并需要确定更改 VOUT 反馈分压器、或许还需要更改光电 CTR 电阻器、 和补偿、并确保您可以实现2.5V 而不是1.25V 的调节。

    您是否下载 并试用了 TI Power Stage Designer? 此工具在您的 PC 上本地运行、内置一个名为"环路计算器"的出色补偿部分。 与 Webench 并联运行、看看这是否有用?

    祝您设计顺利、感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

    e2e.ti.com/.../5305.WBDesign23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢您的解释。 我们已收到客户的进一步询问。 根据客户、

    我对交流/直流电源还有另一个问题。 电源的各个部分都有相应的值。 您是否有有关如何为 UCC28C42QDRQ1 Webench 设计设计电源的文档?  我将讨论 EMI 滤波器。 感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    如何设计 Webench 设计? 提供了原理图、BOM 和性能指标、客户需要设计 PCB、构建 PCB 并对其进行测试。 如何设计交流输入的 EMI 滤波器取决于客户尝试测试的规格。 辐射发射、传导发射、CISPR32、CISPR25 (汽车)是几个示例。 Webench 是 EMI 滤波器的组件占位符、但不是值。 Webench 建议使用 CM 或 DM 滤波器、但这些滤波器的设计是迭代的、非常重要。 了解转换器的功率水平、交流输入电压、输入 RMS 电流和基频是选择 CM 扼流圈、输入 DM 电感器和线路电容器的良好起点。 如果该设计允许在隔离栅上使用 Y 电容器、这可能对 CM 噪声的分流大有帮助。 如果设计安装在金属机箱中、则在线路/中性/机箱之间使用 X-cap 也会有所帮助。 以下是一些您可能会认为有用的材料:

    e2e.ti.com/.../Bing-Lu_5F00_Introduction-to-EMI-in-power-supply-designs.pdf

    e2e.ti.com/.../slup400.pdf

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢您的解释和分享 EMI 演示材料。

    此致、

    Danilo