This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VN750PS-E:TI 替代产品

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012066/vn750ps-e-ti-alternative

主题中讨论的其他器件:TPS27SA08TPS272C45

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 ST 的 VN750PS-E 的 TI 替代产品。

我没有看到更换出现任何下降、您可以建议更接近这一点的地方吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    您提到的器件看起来像一个具有内部 FET 和驱动电路的负载驱动器。 我要将其转移给可能具有类似产品的团队、即 PSIL 集团。 我将帮助介绍包含 MOSFET 驱动器但没有内部功率器件的高功率驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解 Richard。 是的、请将查询转发给 PSIL 团队。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    只是想更新这方面的内容。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将请求转发至 PSIL 队列。 您应该很快听到别人的声音。

    您可能会尝试提交另一个线程、该线程标题中包含负载开关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    该器件的电压高于我们的负载开关。 我建议您在此处查看我们的高侧开关产品系列。 我们还提供集成在这些器件中的许多集成保护功能。 对于电压和电流规格、我建议查看具有两个并联通道的 TPS272C45或 TPS27SA08。

    谢谢、

    Shreyas