This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:使用 TPS53681生成3.3V 电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013752/tps53681-3-3v-generation-using-tps53681

器件型号:TPS53681

您好!

我想使用 TPS53681从12V 输入生成3.3V 输出。 请告诉我怎么做。

此致、

Bishwajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、这是可能的。 您可以在遥感线路上放置从 Vout 到 VSP 再到 VSN 的电阻分压器。 例如、如果遥感线路上有一个2:1分频器、则将 VBOOT 设置为1.65V 以实现3.3V 输出。