This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电压和放大器的降压开关稳压器;电流可调

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22679, LM61460, LM61495, LM62460, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013219/buck-switching-regulator-with-voltage-current-adjustable

主题中讨论的其他器件:LM22679LM61460LM61495LM62460LMQ61460

我正在寻找:

  • 降压开关稳压器
  • 24V 输入
  • 高达 18V 的可调电压输出
  • 高达5A 的可调节电流限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否知道满足这些要求的终端设备?

    我已检查 LM22679或新产品 LM61460是否符合您的要求。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答  

    我们看不到如何控制 LM61460的电流限制

    提前感谢  

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    对于高达5A 的电流限制、您可以查看 LM61460、LMQ61460、LM62460或 LM61495、具体取决于最适合您的应用的电流。

    请注意、由于制造限制、大多数器件的交货周期很长、我们正在尝试适应 Asap。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我仍在问我们如何控制  LM61495 IC 上的输出电流限制

     我们看不到 LM22679TJ-ADJ IC 中的电流控制输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    电流限制在器件内部进行设置和修整。  

    数据表电气特性表显示了电流限制最小值、典型值。 LM61495器件每个电流变体的最大规格。  

    此器件不属于可调节电流限制特性类别。  

    TI 电源管理参数搜索24Vin |5A|可调电流限制功能仅显示您指出的 LM22679。

    因此、我建议查看 LM22679器件以满足您的应用需求。

    此致、

    Jimmy