This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:数据表查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013126/tps92692-datasheet-query

器件型号:TPS92692

大家好、

我的客户计划使用 TPS92692进行 UV LED 驱动、并提出以下问题。

请在下面的查询中帮助您输入内容。

  1. 未明确给出输出电压范围。 不过、在第8.3.5节中、提到了电流感应输入引脚的共模电压范围为0-65V。 根据我们的理解、它支持0-65V 的输出电压范围。 请确认相同。
  2. 我们需要调光配置文件:1%-100%:在数据表中,它显示了15:1的对比度。 请帮助了解两个参数(调光百分比和调光/对比度)之间的相关性
  3. 对于当前应用、客户需要通过为 IADJ 输入引脚提供模拟电压来调节调光。 这样、LED 的强度将降低、同时保持 LED 持续电流。 请确认相同。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    这 意味着这些引脚的输入不应超过0-65V 范围。  如果超过这些限值、则 IC 将损坏。  根据设计、输出电压大于65V、但 TPS92692的反馈不能超过引脚电压额定值。

    在 数据表中、我们提到了使用 IADJ 引脚实现的模拟调光的典型比率为15:1。  对于模拟调光、您需要调整输出的直流电流。  对于 PWM 调光、该百分比为典型值的1%-100%、在这种情况下、您可以在 LED 亮起时调整占空比、以便对 LED 电流进行脉冲以降低亮度。

    3. 可以,调节 IADJ 引脚将向上和向下调节 LED 的直流电流,从而调节 LED 亮度。

    所有这些都在数据表中进行了说明。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢你的答复。 我想知道该驱动器 IC 是降压拓扑还是降压升压拓扑? 输入额定值为0-65V、但未指定输出电压范围。 我们希望65V 的输出具有350mA 的恒定电流。

    其次、对于模拟调光、比率为15:1。 这是否意味着直流电流可与最大值相差15倍。 例如:我们的最大值为350mA。 因此、模拟调光模式下的最小直流电流为350/15 = 23.33mA。 我的理解是否正确?

    我们需要通过直流调光在4mA 至350mA 范围内变化持续直流电流、因为我们无法对 LED 进行脉冲以降低亮度、因为我们将驱动 UV LED 以进行净化。

    请告诉我我们是否可以在 TPS92692中实现此目标或建议任何其他合适的器件。

    谢谢、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    在数据表中、我们建议器件的输入电压操作为6.5V 至65V。  因此、很显然、它不会像您所知道的那样低至0V。

    对于降压、输出必须始终小于输入电压。  对于升压拓扑、输入必须始终小于输出电压。  因此、我不能告诉您哪一个适用于您的要求范围未指定的应用。

    模拟调光可调节为最大值的15倍、您的理解是正确的。  由于电流感应 电路中的偏移和容差、我们无法保证比 15:1低。

    基于您的宽输入电压且不知道所需的输出电压和宽范围要求、我们没有任何器件可为您的应用提供保证。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢你的答复。 实际上、我们的输出要求是0-65V、350mA 恒定电流。 驱动器 IC 的输入电压为标准交流/直流转换器的12/24/48V、我们可以根据 IC 输入范围进行决定。

    因此、我们正在寻找降压/升压拓扑、因为输出需要同时低于和高于输入。

    我们还需要1-100%模拟调光。 因此、我们的 LED 电流需要在4mA 连续直流电流至350mA 连续直流电流之间变化。

    我们的应用是驱动 UV LED 进行消毒。 因此、它们无法进行脉冲调光。

    请推荐任何合适的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何器件可以满足上述各种要求。

    谢谢 Tuan