This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:EADC 和 ADC!

Guru**** 2544430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013827/ucd3138-eadc-and-adc

器件型号:UCD3138

您好!

我想了解 UCD3138器件中误差 ADC 和 ADC12之间的区别、以及为什么常用于电源应用而不是典型 ADC!

此外、当我尝试使用等于1的增益在前端输入中注入超过230mV 的电压时、我始终会使 EADC 饱和、因此我可以理解的是、我不能超出右前端输入中230mV 的范围? 如果不是,为什么我只能通过超过230mV 得到饱和值。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、很高兴你能取得进展。  请至少阅读《UCD3138技术参考手册》前端部分的第一页、然后浏览其余部分。  简而言之、12位 ADC 是一种用于监控相对较慢信号的相对较慢的传统 ADC。   

    EADC 是一款非常快速的6位 ADC、用于测量由 EADCDAC 设定的目标电压与实际输入电压之间的差值。  它旨在以最低的成本和功耗为滤波器提供理想的前端。

    您最多只能读取230的原因是您将 EADCDAC 设置为零、增益为1。  您需要调整 EADCDAC。