This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610+BQ24171

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012953/bq28z610-bq28z610-bq24171

器件型号:BQ28Z610

尊敬的:

在充电过程中 、电池容量最高可达98%,电量监测计状态为满,但如果始终 插入适配器、电池容量最高可达100%;问题:电池容量和电量监测计状态不相同,您能向我提供任何建议或方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    我不确定我是否理解该问题。 我想您说充电器会因为充满而停止充电、而电量监测计不会报告100%。  如果是这种情况、请查看提高您的[锥形电流]或降低您的 SBS。充电电压。  

    要让监测计报告100%、您需要触发 VCT (有效充电终止)事件。  

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    我的,是,实际充电容量仅为98%,、但电量监测计报告为100%不准确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    您仍需要触发 VCT 事件、以"了解"正确的完全充电点是什么。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何触发 VCT 事件? 您能给我任何说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    您的电池电压必须在 SBS 的[充电电压增量]范围内。ChargingVoltage。 之后、您的电流必须逐渐低于[锥形电流]约80秒。 完成后、您将看到[VCT]标志亮起。  

    谢谢、

    Eric Vos