This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:具有上升沿属性的替代 IC

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22954, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013984/tps22810-alternative-ic-with-rising-edge-property

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22954TPS22953

您好!

我正在寻找一款与 TPS22810相似的器件、但它使用前面板上的瞬时开关在每个上升沿启用/停用。
这个替代电路还应该有一个第二使能引脚、此引脚运行为一个具有上升沿属性的主复位。

我的最终目标是使用 uC 在不使用前面板 开关的情况下关闭设备。

有什么需要考虑的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们没有这样工作的器件。 您可能能够构建一个在 EN 引脚上使用某种锁存器件的系统、该锁存器件在初始激活后保存一个值。 主复位电路可以是一个 NFET、在激活时将 EN 拉至 GND、因此无论外部输入通过锁存器、NFET 都将保持 EN=0V。 我们没有一个将所有这些特性结合在一起的器件。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个没有上升沿属性但具有2个用于启用的引脚(标准启用+主启用)的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    不完全是这样、我们的器件具有一个使能引脚和一个基准引脚、可用于从外部触发故障/关断情况。 TPS22953和 TPS22954就是一个很好的例子。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22953.pdf

    可以从外部控制这些器件上的 SNS 引脚、以模拟关断器件的故障。

    谢谢、

    Shreyas