This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:如何为适配器输入生成电源正常信号

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013824/bq24172-how-to-generate-a-power-good-signal-for-adapter-input

器件型号:BQ24172

Hellow、

我正在考虑如何使用 BQ24172为系统上的适配器输入生成电源正常信号。
如果我查看输入电源开关的常见源、我认为我可以做出电源正常决定。
请告诉我们您对监测方法(下图中的草案3)是否合适的看法。

(建议1)用电阻直接将共源除以电阻的方法
它在实验中工作正常。
但是、数据表中 CMSRC 引脚的说明如下。
' ACDRV 和 CMSRC 之间的电阻应为500 kΩ 或更大。'
负载电阻是否有任何影响、因为它不直接连接 ACDRV 和 CMSRC?
请就这一点向我们提供您的意见。

(建议2)将小信号 NMOS (Q2')与反流保护 FET (Q2)并联。
考虑到体二极管、它与计划1没有太大差异。
通过并行化 Q2和 Q2'、拓扑结构不变。
试验中没有问题。

(建议3)使用共源驱动小信号 NMOS (Q3)
Q3的电源在后续级中使用降压 DCDC 输出(大约4V)。
Q3的栅极为过驱、因此它用作一个简单的开关。
从共源极观察时、没有额外的直流负载。
它在实验中工作正常。
但是、当我将适配器与电池连接时、在导通之前、电源正常状态中会出现类似尖峰的波动。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为,建议2似乎是最好的(因为建议3的波动幅度很大)。 请确保新解决方案不会从输入端消耗太大的电流来工作(即确保电阻足够大)。 最后、请选择最符合您的系统需求并在您的条件下工作的方法。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。