This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137:使用 LM137进行设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010593/lm137-designing-with-lm137

器件型号:LM137

大家好、

我正在使用 LM137为我的电路设计-15V 电源。
我的输入为-15.5V。 最大负载电流约为500mA。

R1=120欧姆、R2为1.31K
设计是否有任何问题?
此外、我还想知道  

为什么需要电容器 C2? 是针对纹波抑制吗?
选择电阻器 R1的标准是什么?
Iadj 的最大值为100uA
如何计算 Iadj?
如果 Iadj 为调节引脚的电流、则电流为-1.25/120=10mA。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.R1=120欧姆、R2为1.31K、可以使用。  

    2. 为什么需要电容器 C2? 这是针对纹波抑制吗?

    根据数据表、调节端子上的旁路电容器可以通过低电流结放电。 当输入或输出短路时、会发生放电。 C2可能不是必需的、但考虑到该器件的使用年限、我建议遵循数据表配置。  

    如何 计算 Iadj? Iadj 用于计算 Vout、这是可调引脚的泄漏电流。  

    4.如果您想使用 R1计算偏置电流、则需要使用(Vout - Vadj)/R1。 也可以使用 Vadj/R2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、
      LM137的典型压降电压为3V。
    www.ti.com/.../LM137
    那么、是否可以从-15V 电源生成-14V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到数据表中所示的该压降图。 在20mA 负载下、室温下的压降约为1.5V。 1V 余量可能不足以使 LDO 保持稳压状态。