This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:芯片可用性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25672, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013861/bq25792-availability-of-chip

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25790BQ25798BQ25672

您好!

我正在搜索可对2节电池执行自主充电周期的充电器 IC、唯一的要求是输入电压必须支持 USB PD 4.5-20V、充电电流必须为3.5安培。 我发现 BQ25792和 BQ25790完全符合该要求、但目前尚不可用。

也许您可以告诉我们这些 IC 将会重新上市的时间? 或其他任何符合该要求且现已有库存的 IC?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我没有关于 IC 可用性的信息。  BQ25798与 BQ25792非常相似。  此外、BQ25672是 BQ25792的低功耗、仅降压版本。

    此致、
    Jeff