This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40060:如何在高侧使用 Nch FET

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40060, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013808/tps40060-how-to-use-nch-fet-on-the-high-side

器件型号:TPS40060
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5145

您好!

我正在使用 TPS40060器件。
该 IC 将 PCH FET 驱动为高侧 FET。
但是、最近 PCH FET 并不容易获得。
因此、我希望在该器件中使用具有 N 沟道的高侧 FET。
是否可以修改此器件以驱动高侧的 Nch FET?
如果可能、请告诉我如何操作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    不可以、将 NMOS FET 与 PMOS 控制器配合使用是不可行的。 请改为考虑 LM25145 (42V)或 LM5145 (75V)控制器-这是我们最新的控制器系列、以更低的成本提供更好的性能。

    此致、

    Tim