This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有延迟启动功能的 N-MOS 高侧驱动器

Guru**** 2502905 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1800, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013788/n-mos-high-side-driver-with-delayed-start-up

主题中讨论的其他器件:TVS1800LM5069
您好!
当我们将器件连接到电池时、会听到并看到电池连接器上的火花(由于浪涌电流较高)。 因此、我正在寻找一个可靠的高侧 N-MOS 驱动器、该驱动器会在上电时减慢晶体管(或几个晶体管的并联连接)的打开速度、持续一段时间。
驱动器无需测量线路上的电流、因为即使测量的电流很高、也不能在测量的电流很高后发生反应-我们的器件还包含电机(请注意、电机在器件上电时不会自动启动、但稍后会手动启动) 在运行期间、该电流也可以灌入高达70 - 90A、并且不能将其向上连接、因此此时必须完全打开晶体管(占空比必须为100%)。
电池连接后立即消耗的电子器件电流低于2A
如果驱动器测量电流、则仅在检测到短路时才会做出反应、在我们的示例中、这意味着电流消耗大于150A
最大输入电压小于18V、但如果驱动器还支持高达40V 的输入电压、则更好。
电机停止时、电机会产生电压尖峰、该电压尖峰将被 TVS 二极管钳制、但由于18Vrwm TVS 二极管的钳位电压约为29V (TVS1800除外、其最大钳位电压约为4-5 V)、因此驱动器必须承受该尖峰。 反向电压保护不是必需的、但值得欢迎。
感谢所有的建议!
此致、
Dejan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    感谢您的支持!

    我们可以使用 LM5069等热插拔控制器来限制插件事件期间的浪涌电流。 如  有任何疑问、请参阅 LM5069数据表和 www.ti.com/.../slva673a.pdf 并告知我们。

    BR、Rakesh