This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供设计建议以替换 BSZ075N08NS5

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19531Q5A, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013867/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-bsz075n08ns5

主题中讨论的其他器件:CSD19531Q5ACSD19537Q3

您好、先生、

我的客户希望设计 MOSFET。
您是否会提供 P2P 建议来替换 BSZ075N08NS5?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您向客户推广 TI FET。 我们没有与 BSZ075N08NS5交叉的 P2P。 我们采用3x3mm SON 封装的最接近的 FET 的导通电阻几乎是其两倍。 客户是否可以在更大的5x6mm SON 封装中使用 FET? 如果是、我建议使用 CSD19531Q5A。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我忘记提到我们的 CSD19537Q3、采用3x3mm SON 封装的100V FET 是我们最接近的 P2P 器件。

    此致、

    John