This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:启动时出现问题(IC 烧坏)

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS563208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013060/lm3410-problem-at-startup-burned-ic

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS563208

我们在同一 PCB 和应用中使用 LM3410XMF 已有几年没有任何问题。

´s 几个月以来、我们遇到了一些 IC 在启动时出现故障(烧坏 IC)的问题-(可能在这里或现场)、必须更换。

输入为:3、3V、输出1/4" VGA 显示屏、LED 电压/电流约为20V。

由于数据表中的应用程序接近1:1、我们不知道它能是什么、但尝试了很多、没有成功。
在一个芯片上、我在接地端和引脚1之间测量了500欧姆。

LED_CTRL 引脚来自同一 PCB 上由同一电源供电的显示控制器。
可以对 PWM 进行编程、但在启动时未激活->在启动时、LM3410在该引脚上具有3、3V 电压。

希望有人能帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BOM 上是否有任何器件更改?  电感器是否与使用过的电感器相同?  您在设计中具有过压保护齐纳二极管。  最常见的故障是没有齐纳二极管的开路负载、这会损坏 LM3410。  电路板在完成后首次通电时是否会失败?  它们是如何首次加电的?  有没有负载连接?  这些电路板是否已维修、如果是、更换了什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器为10uH、1.23A 类型(CDH53-100)、电路板在首次施加电源时失败、但在首次启动时失败。 由于我们的仪器具有便携性、因此其开关频率非常高。 我们有一个、第二次在客户处失败。 它们由 LED 负载供电。 它始终是我们必须更改的相同部件、即 LM3410。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据我得到的信息、我看不到会导致这种情况的任何东西。  输入电压是否稳定?  如何提供?  Vin 上的 absmax 为5.5V、如果超过此值、则可能会损坏。  您是否了解了上电时的电感器电流?  唯一的另一件事是 LED 开路、但您有两个齐纳二极管来提供保护。  SW 节点的 Absmax 为26.5V。  我会查看上电期间的开关节点电压以及它在做什么。  LED 如何连接到输出和输出电容器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    开路 LED 不是问题、LED 始终保持连接、如果我断开连接、OVP 工作良好、LED 输出电压稳定在24V。
    LED´s 连接到输出和输出电容器。 输入电压不是问题、它是通过两个独立的仪器产生的。 一个由具有3、3V 输出(主电源)的 TPS563208供电、并且有很多其他电路由同一个 IC 供电而没有问题、另一个仪器使用5V 78M05稳压器。

    我在启动时观察到一次 LM3410必须变得非常热(有烟味)、但工作不正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3410在启动时消耗大量电流以进行调节、请参阅数据表的图2。  电源是否可能在开通过程中下降?  我将查看 LM3410的输入电压、看看它是否能够在不下降输入电压的情况下启动。  我还会在启动期间使用示波器和 SW 节点查看电感器电流、以查看是否发生了任何奇怪的情况。  我没有看到这样的故障、通常是没有齐纳二极管的 LED 开路故障、但您在该设计中已经看到了这种故障。

    此致、