This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:提交 GPC

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013336/bq76940evm-gpc-submission

器件型号:BQ76940EVM

0 0 0 0 0 0 0
警告:从 T 0 0 0 0减去了 K 检测到的温度273
警告:在 K*10中检测到的温度 dT 更改为0 Tdiv 更改为10 0 0 0
警告:第一个 OCVpoint 的温度超出45至10C 范围 T= 4861 0 0 0
警告:第一个 OCVpoint 的温度超出45至10C 范围 T = 4514.5 0

我已经使用 BQ Studio 创建了日志文件、用于为电池充电并放松5小时、使电池放电并放松5小时。 已将日志文件转换为.csv、并尝试上传至 TI 以获取正确的电池化学成分。 我收到了来自 GPC 的上述错误消息。

电池模型为 CA100FI、设计容量为100Ah、标称电压为3.2V。

我已将电池充电电压降至每节电池3.4V 左右、在 BQ Studio 中、FC 和 TC 标志变为高电平
并使其放电、直到3.1V、FD 和 TD 标志变为高电平。

请确认我是否为 GPC 正确充电/放电了电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能是文件的格式问题。 能否提供您提交的 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.dropbox.com/s/a4xhzf7oji3thd6/CA100Fi.zip?dl=0

    您好、Yevgen、

    请参阅上面的下拉框链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 gpc 工具需要对列编号使用零原点、但对 V、T 和 I 列使用1原点。

    因此、您的设置为:

    ElapsedTimeColumn = 2
    VoltageColumn = 13.
    CurrentColumn = 14
    TemperatureColumn = 12

    但应该是:

    ElapsedTimeColumn = 2
    VoltageColumn = 12
    CurrentColumn = 13.
    TemperatureColumn = 11