This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5022的设计问题

Guru**** 2518220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006369/lm5020-lm5022-for-design-question

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、

我想使用 LM5020来控制反激式转换器。 我对此 IC 有一些疑问。 请帮帮我。谢谢!

输入电压为直流30V 至100V。 输出为12V/100W。

当我打开时、Vin 为 LM5020供电。 当 Vcc 被建立时、Vin 电源被内部切断、而 Vcc 为 LM5020供电。 对吗?

2.(Premise Vin 始终保持开启状态)、继续问题1。 当我断开 Vcc 时、是否会通过 Vin 更改 LM5020的内部电源? LM5020此时是否会正常工作? 或者、我是否需要重新连接 Vin 才能使 LM5020正常工作?

我想设置一个保护电路。 除了接地 UVLO、哪个 IC 引脚可以实现这种效果?

LM5020是否会始终检测是否存在 Vin、或仅在建立 Vcc 之前才有用?

如果我的保护功能自动恢复、我只需要将 UVLO 拉至接地、等待恢复时间、然后将 UVLO 拉至高电平、LM5020是否正常工作? 无需重新连接 Vin。

很抱歉、这是第一次使用此 IC、欢迎您发表任何意见、谢谢

Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想使用 LM5020、而不是 LM5022。 标题错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    感谢您在设计中考虑使用 LM5020。

    以下是我对您问题的回答:

    当我打开时、Vin 为 LM5020供电。 当 Vcc 被建立时、Vin 电源被内部切断、而 Vcc 为 LM5020供电。 对吗?

    如果您的辅助绕组将 VCC 引脚上的电压提升至高于调节目标、则内部稳压器将关闭。 确保在外部 VCC 绕组与 VCC 引脚之间串联一个二极管。 此外、如果 VIN 低于 VCC 引脚外部电压、请将外部二极管从输入电压源串联到 VIN 引脚。 这将防止电流流回输入端。  

    2.(Premise Vin 始终保持开启状态)、继续问题1。 当我断开 Vcc 时、是否会通过 Vin 更改 LM5020的内部电源? LM5020此时是否会正常工作? 或者、我是否需要重新连接 Vin 才能使 LM5020正常工作?

    如果辅助 VCC 电源未激活故障、LDO 将被激活。 确保 VCC 线路上的外部电流消耗受到限制、从而使内部稳压器中的功率耗散小于控制器的最大功率耗散。

    我想设置一个保护电路。 除了接地 UVLO、哪个 IC 引脚可以实现这种效果?

    LM5020具有使用 CS 引脚的逐周期电流限制保护和内部热关断保护。  

    LM5020是否会始终检测是否存在 Vin、或仅在建立 Vcc 之前才有用?

    LM5020始终检测 VIN。  

    如果我的保护功能自动恢复、我只需要将 UVLO 拉至接地、等待恢复时间、然后将 UVLO 拉至高电平、LM5020是否正常工作? 无需重新连接 Vin。

    除非您的电路需要除电流限制和热关断之外的保护、否则 IC 将由这两种保护功能控制、直到条件消失。 无需将 UVLO/重新连接 VIN 接地。 如果这不能回答您的问题、请告诉我。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    谢谢您的回答。我还有一些问题。

    如果您有一个辅助绕组将 VCC 引脚上的电压提升至高于调节目标、则内部稳压器将关闭。 确保在外部 VCC 绕组与 VCC 引脚之间串联一个二极管。 此外、如果 VIN 低于 VCC 引脚外部电压、请将外部二极管从输入电压源串联到 VIN 引脚。 这将防止电流流回输入端。  

    如果我有辅助绕组、Vin 将仅在上电的第一个时刻提供给 IC。 等待辅助绕组建立 Vcc 后、IC 在内部切断由 Vin 提供给 IC 的开关、并通过 Vcc 向 IC 提供辅助绕组。 这意味着什么? 谢谢你。

    如果辅助 VCC 电源处于非活动状态、则 LDO 将被激活。 确保 VCC 线路上的外部电流消耗受到限制、从而使内部稳压器中的功率耗散小于控制器的最大功率耗散。

    您所讨论的 LDO 是 IC 的内部 LDO 还是由 Vin 连接的外部 LDO? 我无法从方框图中看到内部 LDO。 这意味着 Vcc 辅助组的绕组电源异常、只要 Vin 仍正常供电、IC 仍可正常工作、或者 IC 将自动关断。

    我想设置一个保护电路。 除了接地 UVLO、哪个 IC 引脚可以实现这种效果?

    据我所知、CS 的保护是限制电流。 超过 CS 电压不会导致锁存或自动恢复保护。 如何设计该 IC 的输入 OCP? 谢谢你。

    LM5020始终检测 VIN。

    好的、谢谢。

    除非您的电路需要电流限制和热关断以外的保护、否则 IC 将由这两种保护功能控制、直到条件消失。 无需将 UVLO/重新连接 VIN 接地。

    好的、谢谢。

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    1. 如果我有辅助绕组,Vin 只会在上电的第一时刻提供给 IC。 等待辅助绕组建立 Vcc 后、IC 在内部切断由 Vin 提供给 IC 的开关、并通过 Vcc 向 IC 提供辅助绕组。 这意味着什么? 谢谢你。

    您的理解是正确的。

    2. 您所讨论的 LDO 是 IC 的内部 LDO 还是由 Vin 连接的外部 LDO? 我无法从方框图中看到内部 LDO。 这意味着 Vcc 辅助组的绕组电源异常、只要 Vin 仍正常供电、IC 仍可正常工作、或者 IC 将自动关断。

    我要讨论的 LDO 是 IC 的内部 LDO (7.7V 系列稳压器)  

    据 我所知、CS 的保护是限制电流。 超过 CS 电压不会导致锁存或自动恢复保护。 如何设计该 IC 的输入 OCP? 谢谢你。

    如果您担心输入端出现过流情况、可以增大软启动电容。 这将确保平稳启动。 如果这还不够、您可以使用 TI 电子保险丝控制器。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢您的回答。我还有一些问题。

    如果 Vcc 发生故障、但 Vin 未断开、并且 IC 内部的 LDO 用于稳定7.7V、则 IC 是否仍能正常工作? 或者它将停止。 如果正常运行、它是否仍需要通过辅助绕组提供 Vcc? 或者差异在于 IC 损耗、谢谢。

    谢谢、

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    很抱歉耽误你的时间。  如果 VCC 电压低于6V、则控制器应关闭。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢!

    Micky