This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702k-Q1:电源正常状态始终为低电平

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1642, LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013577/lp87702k-q1-power-good-is-always-low

器件型号:LP87702-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843AWR1642

尊敬的团队:

我的客户希望启动我们的器件、但 PG0始终为0。  OTP 是为我们的 AWR1843供电的 LP87702K-Q1。 升压和降压波形如下所示。 当我们按如下方式读取寄存器时、我们发现0x19和0x1B 寄存器异常、这表示 VMON1、VMON2、BOOST、BUCK0和 BUCK1都异常。 它们可能会遇到欠压或过压故障、但通过下面的波形、我看不到这两个故障。 您可以帮助提供更多调试想法吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已确认升压正确启动? 该图中仅显示3.3V 电压。 此外、BUCK0在启动期间似乎有一些步骤、这看起来不像正常启动。 您是否在启动后验证了 VMON1和 VMON2电压电平? 请分享客户原理图以供我查看。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,绿篱,

    感谢您的反馈。 今天、我们发现 VMON1为1.24V、而不是1.2V。 当我们将1.24V 更改为1.2V 时、PG 正常工作。  

    由于 AWR1642询问1.24V 电源轨、但我们的 VMON1已将阈值电压设置为1.2V、窗口为4%、非常小。 我们是否可以通过 I2C 更改此设置。 今天、他们尝试写入 LP87702-Q1的寄存器、但失败了。 请告诉我们如何更改寄存器设置?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 PGOOD_LEVEL_1寄存器写入、通常情况下、您应该能够根据需要调整其阈值。 但这需要在应用 PMIC 使能信号之前完成。 但1.2V 也适用于 AWR1643数字电源。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    好的、明白了!  我仍然想知道客户为什么不能通过 I2C 写入我们的寄存器。 是否有任何特殊的编程序列?  

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不知道任何特殊的编程顺序要求。 您是否确认 I2C 工作正常? 您是否能够读取状态寄存器并尝试禁用降压稳压器以查看 I2C 是否正常工作?

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以读取、但无法成功写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与他们一起检查他们是否正确设置了数据方向位? 还要在示波器图上验证是否根据数据表时序图进行 I2C 写入、是否确实写入了 PGOOD_LEVEL_1寄存器?