This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867Q1EVM:EVM 电路板轮廓尺寸

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8867Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012503/lp8867q1evm-evm-board-outline-dimension

器件型号:LP8867Q1EVM

您好、先生、

请与我分享 LP8867Q1EVM EVM 电路板轮廓尺寸。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请向我发送电子邮件并关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    您能帮我测量装配钻孔 的直径 和尺寸吗?
    X=
    Y=
    孔直径=
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    Y=59.944mm;

    X=77.724mm;

    孔直径=3.2mm;