This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585的 Vout-FB 电容值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013439/tlv62585-vout-fb-capacitor-value-for-tlv62585

器件型号:TLV62585

尊敬的 TI

当我们测量 G φ 裕度时、这还不够。 因此、我们将 Vou-FB 之间的电容器值从22pF 更改为220pF。
 TLV62585是否接受超过22pF 的电压?  我们希望使用220pF。

此致

科萨卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    感谢您的提问。

    原则上,只要您检查回路稳定性、纹波、瞬态性能...,您就可以更改前馈电容器(VOUT-FB 电容器)值。 仍然与您的应用兼容。 修改前馈电容器部分参数可能与数据表不再一致。

    但是、220pF 的值远高于 TI 通常推荐的值。

     您尝试实现什么相补角?

    您能否分享测试条件(VIN、VOUT、IOUT)和测量结果?

    您正在使用哪些 L 和 C 值?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano

    我们的测试标准是相位裕度:45度以上。 增益裕度:10dB。

    测试条件为 Vin=3.3V、Vout=1.1VIout=0A (0%)、1.7A (100%)

    我们将220pF 和1uH 用于 FB 电路。

        我们将 L:0.24μH C:22U 和100N 用于 VIN

    此致、

    科萨卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    感谢您提供更多信息。

    您可以共享原理图吗? 我对 FB 引脚上的1uH 有一些困惑。

    哪个电容器为22uF? Cin 还是 COUT?

    通常、应在器件数据表中报告的 LC 矩阵内选择 L/COUT 配置、以确保正确运行。

    如您所见、建议的电感器为1uF (而非0.24uH)。 预计较低电感器可能会出现一些稳定性问题。

    此外、前馈电容器引入的额外补偿与 C3和 R2的乘积有关。 因此、只有在设置 R2 = 100k Ω 时、C3 = 22pF 才会获得良好的补偿。

    同样、这是 TI 推荐的配置。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano

    我们的原理图。

    此致、

    科萨卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosaka、

    感谢大家分享原理图。

    是的、配置1uH + 22uF 应该是最佳配置。

    由于低侧电阻为51k 而不是100k、因此您需要更高的前馈电容器来获得最佳补偿(大约44pF)。

    如前所述, 只要您检查环路稳定性、纹波、瞬态性能...,您就可以使用不同的前馈电容器。 仍然与您的应用兼容。 修改前馈电容器部分参数可能与数据表不再一致。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。