This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:启动时跳过周期

Guru**** 2523150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006781/tps25982-skipping-cycle-on-start-up

器件型号:TPS25982

在我的设计中、输入电源循环打开和关闭。

当器件按预期工作时、我们看到跳过了一个周期。 这是输出关闭。

在此示波器图中、绿色线是输入、蓝色线是输出、黄色线是 PG。

电路设计如下:

输入电压为12VDC。

电流消耗

感谢您的意见/帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  efuse 输出端的电容值是多少? 启动期间、efuse 输出端是否存在任何其他负载?

    CDVDT 电容的值是多少? 如果 您还可以 通过电子保险丝探测电流,那将非常有用。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDVDT 为开路(无电容)

    输出是 LED 灯

    输出端无其他负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    器件似乎在跳过的周期内达到热关断。 在启动期间、器件上的功率耗散很高、可能导致结温超过热关断温度、并在器件完全导通之前关闭。  

    增加启动时间有助于降低功率耗散。 要增加启动时间、必须增加 CDVDT。

    请按 增加的顺序尝试不同的 cdvdt 电容值(2.2nf、4.7nf)、并查看该问题已解决的电容值。

    您能详细介绍一下 LED 负载吗? 它在启动期间消耗了多少电流?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在关闭线程。 如果有进一步的查询、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel