This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:TPS259827无法在3A 负载下启动

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008433/tps259827levm-tps259827-can-not-start-up-with-3a-load

器件型号:TPS259827LEVM

尊敬的专家:

你好!

我们的客户使用 带3A 电磁体的 TPS259827 ,该器件无法启动。 这是远程信息处理  

我曾告诉他在 有负载或无负载的情况下测试 Vin /Vout 信号波,结果如下(黄色线是 Vin,蓝色是 Vout)

加载时,无法启动

无负载时,工作正常  

他还将 dVdT 电容更改为100nF,并发现信号波发生了变化(负载为3A)

您能帮我提供有关如何解决问题的建议吗?

非常感谢。

BR、

Leon.Liu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    器件会在启动期间热关断。 它会承受压力、使温度超过热关断阈值。 这是因为启动期间存在3A 负载、因此器件功耗增加。   

    您能否详细介绍电磁负载? 它何时开始消耗电流? 在启动期间施加负载时、如果它们也可以通过 efuse 共享电流、那会更好。

    为了解决这个问题、我们必须尝试 减小 CdVdt 电容值、并查看正在发生什么电容值启动。 是在 EVM 上测试还是在自己的电路板上测试?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    现在关闭线程。 如果有进一步的查询、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel