This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:I2C 数据不正确

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013236/bq76940-incorrect-i2c-data

器件型号:BQ76940

大家好、

我能够从 AFE 获取数据、但我将所有电池电压设置为零、获得正确的增益值、并能够在寄存器中设置 OU 和 OV 限制。

有人能帮我解决这个问题吗?  下面是数据  

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralikrishna、

    所有电池或上部电池上的0V 是状态寄存器中 XREADY 错误的常见结果。 当部件无法从上部组读取电压时、就会导致 XREADY。 我看不到按照上面显示的顺序读取的状态。  检查电池6至15上是否缺少电源、或者在本例中、因为所有电池报告0V、电池6至10。 检查 VC10X 相对于 VC5X 的电压是否正确。  检查 CAP2与 VC5X 是否短路。  此外、检查 TS2是否有一个下拉至 VC5X、TS2引脚上被捕获的电压或下拉至 VSS 会导致器件无法正常启动并给出 XREADY 状态。  

    如果底部的5节电池显示电压、并且显示 XREADY 状态、则检查 BAT 上的电源、检查 CAP3至 VC10X 和 TS3至 VC10X 下拉电阻(热敏电阻)是否短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    我发现问题是由于警报信号造成的。 晶体管开关电路中存在小错误。