This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:施加负载时输出电压下降

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011500/tps61022-output-voltage-drops-upon-applying-load

器件型号:TPS61022

大家好、

我们的客户使用 TPS61022从锂电池生成5V 电压。 在没有任何负载的情况下、器件的输出端完全存在5V 电压。 但是、当他们尝试连接感应屏幕(一个消耗200mA 或更低电流的小屏幕)时、输出电压会大幅下降至1V、甚至无法启动屏幕。 您能帮助我们检查 导致问题的原因吗?

DCDC 输入:来自600mA 最大输出线性稳压器的3.3V 线路:AP7365-15WG-7
屏幕输入电压:5V

不使用屏幕:
EN 线:3.3V
模式线路:3.3V
输出电压为4、93V (超稳定线路)

使用屏幕:(屏幕处于无限循环中、尝试启动、并且消耗持续从0到200mA)
EN 线:奇怪的尖峰
模式行:奇怪的尖峰
输出电压:低于2V 也会出现尖峰

附加原理图以供参考:



提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您的咨询。 一旦屏幕负载被施加到电路上、当 VOUT 下降时、您能帮助获取一个波形吗? 我想这是因为电池无法支持300mA 电流。

    请确保以下内容已经过测试:

    输入电压;

    输出电压;

    Iout (如果可能);

    2.是否可以共享电池的 P/N?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    非常感谢您对此进行深入研究。 电池 PN 为:525 batntmo Lp653450 1100mAh 3.7V 锂聚合物电池。  他们现在正在使用 USB 为电路板供电、因此我们猜问题不是电池。

    下面是范围。 我们的客户只有一个探针、因此我们只能进行单独的测量。 将负载应用到转换器后的所有操作。

    输入电压:


    输出电压:


    以下也是 EN 信号、如果它有助于:


    如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    EN 的波形快照非常模糊。 我看不清楚,但我也注意到了一件事:

    EN 信号被上拉、然后下拉。 高电平时间非常短。 如果 EN 非常短、VOUT 将没有时间建立;

    此 EN 来自哪里? 它是否与您所连接的屏幕相关?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    您在使能信号中看到的尖峰(上拉和下拉)由直流/直流转换 器生成(就像直流/直流转换器在连接负载时强制或重置 EN 信号一样)。 EN 信号是恒定的3.3V 信号。 但是 、施加负载时、该 EN 信号开始上升和下降、这可能会导致输出不良。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    由于波形快照不清楚、因此我无法检查该 EN 信号在该点是否触发了 EN_LOW 或 EN_HIGH;

    TPS61022将在 EN <0.4V 时关闭输出、并在 EN >1.2V 时启动输出;

    请检查 EN 是否在触发阈值? 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    这里是具有模糊的 EN 信号照片。 希望这对您有所帮助。 MCU 正在尝试保持 EN 信号上升、但是器件定期将其下拉(不确定是否由内部复位过程引起)。 或类似内容)




    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您的波形。 器件本身无法上拉和下拉 EN、因为它是 IN 引脚。 我们应该检查外部是否有东西将 EN 拉低。

    -文豪