This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009412/power-management

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

尊敬的先生/女士

您能否为 AD9364和 QPD1000器件提供电源解决  方案、该解决方案针对电源部分进行了低噪声电源解决方案和空间优化。
请告诉我是否需要任何进一步的信息。
 电路板的标称输入为12V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usha、

    AD9364和 QPD1000不是德州仪器(TI)的器件。  如果您要为您的设计提供电源要求、我们建议您使用电源器件。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    电路板的标称输入电压为12v。  
    该器件需要两个 VDD=28V、而 Vg=-2.8V 的电压电源  
    我们需要使用  偏 置 电流为50mA 的12V 至28V 和-2.8V 转换器。 峰值电流约为1.2A、  器件效率为50-60%。
     
    您能否为我们提供 针对  电源部分进行了低噪声电源解决方案和空间优化的电源解决方案?
    请告诉我是否需要任何进一步的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usha P、

    您能确切地指定以下内容吗? 我有点困惑。

    输入电压范围

    VOUT1 = 28V
    IOUT1最大值或范围

    VOUT2 =-2.8V
    IOUT2最大值或范围

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    电路板的标称输入电压为12v。  
    该器件需要两个 VDD=28V、而 Vg=-2.8V 的电压电源  
    我们需要两个12v 转28V 和12v 转2.8V 的转换器。
    两个电源电压的 VIN 相同

    输入电压范围-12v 至28V

    输入电压 范围-12v 至-2.8V

    VOUT1 = 28V
    IOUT1 =4A 最大值

    VOUT2 =-2.8V
    IOUT2 = 4A 最大值

    对于12V 至28V 的转换器、如果可能、我们需要内部开关 FET 升压转换器 IC

    对于-2.8V 的转换器。 从正电压转换为负电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    电路板的标称输入电压为12v。  
    该器件需要两个 VDD=28V、而 Vg=-2.8V 的电压电源  
    我们需要两个12v 转28V 和12v 转2.8V 的转换器。
    两个电源电压的 VIN 相同

    输入电压范围-12v 至28V

    输入电压 范围-12v 至-2.8V

    VOUT1 = 28V
    IOUT1 =4A 最大值

    VOUT2 =-2.8V
    IOUT2 = 4A 最大值

    对于12V 至28V 的转换器、如果可能、我们需要内部开关 FET 升压转换器 IC

    对于-2.8V 的转换器。 从正电压转换为负电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usha P、

    请定义最小和最大输入电压。 例如12V +/- 10%。

    此应用所需的开关电流限制在12A 范围内。 我们没有具有12A 或以上集成开关的器件。 因此、我建议查看用于28V 升压转换器的 LM5155或 LM5156。

    对于-2.8V、可以使用耦合电感器来创建-2.8V (类似于 PSR 反激式)、但前提是电流需求与12V 电源轨上的电流需求相似、并且-2.8V 的精度可能较低。

    2.8V 的另一种可能方式是使用降压转换器作为反相降压/升压转换器。 如果您更喜欢此解决方案、请为其启动新的主题、否则我们无法在两个解决方案上并行工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usha P.

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够选择合适的器件。 如果不是这种情况、请在下面发布或创建一个新主题(如果此主题已被锁定)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。

    谢谢你