This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:实施了多短路?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012736/tps564201-how-short-circuit-has-been-implemented

器件型号:TPS564201

大家好、团队、

我的一位客户正在探索将 TPS564201用于其中一个项目(英国市场的通信中心)。

客户提出以下问题:

TPS564201中未提及短路保护。

您能否详细说明该部件是如何实现的?

我们是否有要分享的波形,以便更好地理解它并可以分享它?

我在 EVM 用户指南或数据表中找不到任何波形。

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    当 VFB 电压降至 UVP 阈值电压以下时、UVP 比较器会检测到它。 µs、该器件会在 UVP 延迟时间(通常为24 μ s)后关闭、并在断续时间(通常为15.5ms)后重新启动。 这是短路保护的工作原理。

    此外、您还可以找到类似的 输出短路保护波形、如下所示。

    此致

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucia。

    您能否详细说明 波形的命名规则?

    什么是蓝色、绿色和粉色?

    其次、如果输出已经短路并且我们打开器件、它将如何保护?

    如果您有、请分享本例的波形?

    此致、

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    1.黄色代表 Vin;蓝色代表 Vout;绿色代表电感器电流;粉红色代表 SW。

    2、让我与您核实一下、您是说先对输出电压进行硬短路、然后再对 IC 通电吗?

    此致

    卢西亚   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia、

    感谢波形命名规则的详细说明。

    对于第2点,是的,我正在研究保护机制和 Vout 的第一个硬镜头波形,然后为 IC 加电。

    请分享并解释。

    此致、

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    保护机制在首次硬短路然后上电时是相同的。  您可以找到此条件的类似波形。

    此致

    卢西亚