This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450DW 电池充电器 IC。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013643/bq24450dw-battery-charger-ic

我在将 PN:BQ24450DW 整合到定制设计中时遇到问题。

充电率:250mA

输入电压范围:14.25V 至15.75V

输出电压(升压):13.7V

输出电压(悬空):13.5V

输出电压(完全放电):10.5V

我在下面显示的位置(VIN 和 GND 之间)有3个 IC 烧坏。 我无法找到根本原因、因为在上电之前未检测到 VIN 和 GND 之间短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    除了检查 VIN 和 GND 之间是否存在短路之外、您能否检查电路板上其他位置是否存在短路? 还可能需要验证所有电阻器值是否正确、并且不会意外浮动。

    谢谢、

    Nick