This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65287:该器件的 Vout 最小值和最大值是多少?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013192/tps65287-what-are-vout-min-and-max-for-this-device

器件型号:TPS65287

各位专家,您好

我的客户有一个应用、可以生成接近0V 到高达12V 的可调电压。  

1) 1)该器件可配置的最小和最大输出电压是多少?

2) 2)是否可以通过反馈路径中的 DAC 或可调电阻器来调节输出电压?

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    1) 1)最小 Vout 受电压基准限制、因此我认为客户无法生成低于0.8V 的 Vout、最大 Vout 受最大占空比限制、在这里可以生成12V。

    2) 2)我认为输出电压可以通过反馈引脚的可调偏置电压进行调节。

    谢谢  

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    需要确认的一点是、该应用的输入电压是多少? 此部件不能与100%占空比一起使用。 如果高侧 MOSFET 一直导通、则引导电容器电压将放电、然后关闭高侧开关。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    输入电压比较灵活。 根据占空比要求、我认为它可能是15V 或更高。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    明白了。 谢谢!

    BR

    Ruby