This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:栅极驱动钳位电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012670/ucc28070-gate-drive-clamped-voltage

器件型号:UCC28070

大家好、

下面是客户栅极驱动的原理图。 它们对数据表规格几乎没有什么混淆。

1. VCC 在数据表中可以高达20V、如何在不损坏的情况下将其钳位到13.5V?

2.为什么典型的栅极驱动电压是13V 而不是13.5V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    控制器 中有一个从 VCC  到 驱动电路电源的降压/LDO、并将 GDA/GDB 限制为13.5V。 如果损耗不是很高、则应该是安全的、以免损坏。

    对于第二个问题、我的理解是它应该是典型的13.5V。

    让我通过 IC 设计确认此参数并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    来自设计人员的反馈、钳位电压的目标是13.5V、但在 IC 的实际设计中、通过温度特性、它与原始目标不匹配、但不够远、不能担心。

    请记住、电气特性表中的规格优先、当然、最小值和最大值是唯一得到保证的数字。

    希望这对您有所帮助。