This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:bq77PL900电池平衡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008108/bq77pl900-bq77pl900-cell-balancing

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76942

我们将 bq77PL900用于6节锂离子电池管理、但在独立模式下面临一些电池平衡问题。

配置设置如下:

串联电池数– 6.
过压检测–4.2V (与数据表中的平衡启动电压相同)
过压迟滞–0.1
欠压检测–2.9V
欠压迟滞–0.2V

外部电流路径(FET 和 11欧姆电阻器)、具有用于平衡的1K 串联电阻器

接下来是电池的电压:
1节电池(最低)- 4、083V
2节- 4、101V
3节电池- 4、182V
4节电池- 4、158V
5节电池- 4、187V
6节电池(最高)- 4、205V

问题是 bq77PL900尝试平衡第一个电池、该电池超出 Vov - Vovh 范围。
IC 同时平衡1 b 4电池、然后平衡2和5电池、然后平衡3和6电池...
在这种平衡之后,信天发生了更加不平衡的现象,现在已经开始了。

为什么会出现此问题? 还是这是 bq77PL900的正常工作模式?

原理图与 EVM 板相同(随附文件)。  
注意! 二极管 VD2 - VD7未焊接。  
e2e.ti.com/.../CeBalBo_5F00_Mrk_5F00_4_5F00_Ballancing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    这是一个非常旧的器件、只有少数用户。 通常、我会建议使用 BQ76930或最新的电池监控器 BQ76942来使用6S 电池。

    可以尝试的一点是:输入滤波电容器是 EVM 上使用的值的两倍。 滤波器时间常数越长、可能会导致平衡期间电压测量错误、从而导致电池平衡错误。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt
    我尝试更改电容器值、我还尝试使用510欧姆电阻器、但这没有帮助
    平衡仍然很奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    我假设您使用的是此器件的电池平衡应用报告示例?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有使用 此器件的电池平衡应用报告示例。
    我们在项目中使用锂聚合物电池、并基于 bq77PL900和 BQ34100电量监测计设计了自己的 BMS。  
    但问题是它无法正常工作、正如您所见。  
    实际上、我不明白为什么 bq77PL900平衡每4节电池、为什么它会尝试平衡充电最少的电池(第一节电池)。 bq77PL900测量的电池电压似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    对于您共享的平衡之前的电池电压测量、如何测量这些电压? 电表? OV 上方的电芯-迟滞应保持平衡、器件应每隔3个电芯保持平衡。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用独立模式、其中 bq77PL900 IC 本身可测量电池电压。 我从数据表中了解到、IC 必须平衡电池(即 OV)与电压 V = Vov - Vovh (Vovh -迟滞电压、在我们的应用中为0、1V)。

    因此、当我有一个 OV 电池(例如、第6个电池)时、IC 会同时平衡该电池和第3个电池。 但第3节电池的电压低于 Vov-Vovh。 第二个问题是、在第6个电池电压低于 Vov-Vovh 后、平衡并未停止、这实际上给了我很大的惊喜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何获得共享的电压测量值? 这是由器件报告还是由仪器在外部测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用电压表测量它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anton、我不确定是什么原因导致了这种行为。 您是否在多个 IC 上看到过相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我测试了两个 PCB、它们都以错误的方式平衡电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平衡前后是否有来自器件的电压测量记录? 与电压表相比、最好查看器件测量的是什么。 是否针对电池电压校准了电压测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们没有对 bq77PL900的主机模式进行编程。 因此、我们没有从器件中实施电池电压测量、因为我们希望减少 PCB 使用的软件。 因此、我们只能使用电压表测量电池上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 不过、该器件需要根据测量结果做出决定、因此如果由于某种原因关闭了电压测量、可能会影响平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有解释为什么 bq77会同时平衡每4节电池(1和4、2和5、3和6)。 这真的很奇怪、因为它似乎是 bq77 IC 的某种内部平衡算法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anton、该器件应平衡每三个电池(我认为这是根据您列出的电池发生的情况)。