This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 simplis 模型

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012861/ucc28070-ucc28070-simplis-model

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: PSpice for TITINA-TI

您好!  

论坛中提到可提供 UCC28070 simplis 模型、我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    请参阅之前有关  UCC28070的未发布 Simplis 模型的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996498/ucc28070-simplis-model-for-ucc28070 

    不清楚该模型是否已被彻底调试、但您可以尝试一下。

    对此,
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    似乎启动模型和交流模型都在运行、问题是、我是否会获得与交流和启动分析的 Spice 模型相同的结果?

    您是否还有 simplis 瞬态模型、我们正在使用 UCC28070设计新的 PFC 电路、我想在进入实际布局之前先获取仿真结果。 这将帮助我专注于使用该器件、而不是查看不同供应商的其他类似器件。

    谢谢、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    由于.zip 文件中未包含瞬态模型、我怀疑 TI 可能没有此类模型、但我需要 在 TI 内部查找 能够访问 未发布模型 的人员以进行验证。 我可能无法立即收到回复、因此请允许我在几天内搜索 。

    此致、
    Ulrich    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich、希望尽快获得反馈。 顺便说一下、如果我使用启动模型在 O/p 上执行动态负载、我是否会获得准确的结果? 或者、我将需要一个真正的"瞬态模型"来获得动态负载期间我真正需要看到的东西?

    谢谢、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我终于访问了建模存储库、并确认交流模型和启动模型是唯一可用于 UCC28070的两个 Simplis 模型。  由于启动是一个相当动态的过程、我认为该模型 还应该能够在启动 完成后处理动态负载、尽管 仿真可能需要很长时间。  

    如前所述、这两个 Simplis 模型尚未发布、因此我无法保证其准确性或完整性。
    它们"按原样"提供给您、有望为您的应用带来有用的仿真。

    此时、我需要关闭此线程。
    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich、我是否希望这2个 simplis 模型有正式的 TI 版本、以便我们能够依靠未来的成果? 我这边调优环路、看看启动行为、甚至看到动态响应、这确实很有帮助、但我只是担心结果、因为 TI 正在确认其精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich、我是否希望这2个 simplis 模型有正式的 TI 版本、以便我们能够依靠未来的成果? 我这边调优环路、看看启动行为、甚至看到动态响应、这确实很有帮助、但我只是担心结果、因为 TI 不能确认其精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我不知道 TI 有什么计划发布 Simplis 模型、或者扩展它们或使用它们执行任何操作。 也许他们是几年前的努力的一部分,因为情况而中断,从未完成。  有人在开发库中找到了它们、并为他们提供了其他客户的问题、如 您的第一篇文章的片段所示。  意识到、我基本上也做 了同样的事情。   

    TI 将支持的唯一型号是产品文件夹 https://www.ti.com/product/UCC28070?keyMatch=UCC28070&tisearch=search-everything#design-development##design-tools-simulation 中公开提供的较旧 TINA-TI 和较新的 PSpice for TI 模型。  
    我建议下载 PSpice for TI 仿真器并运行用于动态瞬态响应的平均模型。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解、感谢 Ulrich、顺便说一下、您是否为 启动和平均模型运行了 PSPICE 电路。 我可能只需要学习如何使用它、但如果我可以为 UCC28070的启动模型和平均模型提供有效的 SPICE 仿真、作为参考、我将从这开始

    谢谢、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我没有加载 PSpice、因此我不知道具体这些模型中包含什么、但通常我们的模型具有 与器件模型一起包含的基本拓扑测试台电路。 在这种情况 下、它将是一个与 UCC28070控制器一起工作的交错式升压 PFC 功率级。  然后、可以根据需要修改此阶段的副本、以匹配您的特定设计目标。  

    当然、我的曝光是有限的、但我没有看到一个模型不包括控制器和受控功率级。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持