This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:EADC 测量

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012803/ucd3138psfbevm-027-eadc-measurement

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、希望你们再好!

我想知道如何使用 UCD3138获得 EADC 输入(EAP0)的测量值、

我尝试使用电位器连接它,但我始终得到随机结果,但它们都不正确。  

我做的事情显然是错误的。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是使用 UCD3138PSFBEVM-27还是使用 UCD3138控制卡测试 EADC?

    您是否将直流电压信号连接到 EADC 引脚?

    您是如何读取 EADC 结果的? 您如何知道结果不正确?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让 EADC 运行有点复杂。  您必须启动 DPWM、启用它以提供样本触发器、使用故障多路复用器将样本触发器路由到正确的前端、然后获取正确的前端  然后、您可以使用存储器调试器读取 EADCVAUE 寄存器以查看正在获得的结果。  UCD 有4个实验室培训计划:  https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS

    实验 4让 EADC 运行并使用 DPWM 控制反馈环路、但这无关紧要-您只需使用内存调试器读取 EADC 值即可。

    此 E2E 帖子包含实验室视频列表。  我也建议他们了解 UCD、尤其是如何对其进行编程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、您能回答我在上一篇帖子中的问题吗? 此外、您是否已经尝试过培训实验室?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、我不知道这个线程发生了什么。  我们之间还有一些问题和答复似乎已经丢失。  要使用我的最新答复重试、我建议仅使用控制卡、这样您就不会对 PSFB EVM 产生任何问题。  其他一些说明:

    EADC 和 EADCDAC 的电压范围仅高达1.6伏。  EADC 本身只有有限的动态范围、由 EADCDAC 调节。  如果您将 EADC 增益设置为8、则 EADCDAC 的设置范围仅为+-32mV。  如果将增益降低至1、则增益将变为+-256 mV。  我建议将增益设置为1、将输入电压设置为0.8V、并向上运行 EADCDAC、直到您看到响应。  或者、您也可以将其设置为接近0并将 EADC DAC 设置为0。  您可以使用 EADC 值或绝对值、但您的电压必须在 EADC 范围内。  我建议阅读《UCD3138技术参考手册》、至少了解其中的内容。  UCD 电源外设非常独特、非常适合以经济高效的方式进行电源拓扑、但这种独特性意味着它们不是最容易理解的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、我将关闭这个线程、因为你打开了一个新线程。  请切换到该选项。