This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51518:栅极电阻值与放大器;MOSFET 问题的线性模式

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51518, CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013638/tps51518-gate-resistor-value-linear-mode-for-mosfet-question

器件型号:TPS51518
主题中讨论的其他器件: CSD87352Q5D

大家好、

你好。

我们的客户对 TPS51518有以下疑问。

" 对于在12A 最大电流、350kHz 开关操作下使用12V 输入和0.8V 输出的 TPS51518设计、MOSFET 对 CSD87352Q5D 器件是否存在进入线性运行模式的风险、而该 MOSFET 对随后会发热并可能发生故障? 我要分别在上部和下部 MOSFET 栅极信号中将串联栅极电阻从0欧姆增加到4.7欧姆和2.2欧姆。"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、最好增大 RBOOT 电阻器、或者反向添加肖特基二极管以防止减慢关断速度。 只增加栅极电阻器是有疑问的、因为死区时间方案依赖于检测驱动器输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的快速响应。 当您提到 RBOOT 电阻时、它是串联无源电阻(有时是电容器)还是一个二极管连接到一侧的输入电压和另一侧的开关节点?

    谢谢、此致、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、是的。 TPS51518器件数据表中有一个 BST 引脚、显示了一个连接到 SW 节点引脚的电容器。 您可以添加一个与电容器串联的电阻器、以在不降低关断速度的情况下减缓高侧 FET 的导通速度。