This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:不能℃高于31 μ A 的电压/电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007262/bq28z610-can-not-read-voltage-current-above-31

器件型号:BQ28Z610

您好、专家

我的℃使用的是 BQ28Z610、发现在 DSG 模式下、当温度超过31 μ A 时、无法读取电压和电流。 但在 CHG℃下、它们通常可以读取43 μ A 以上的电压和电流。

℃℃在25 μ A 至40 μ A 以上充电、然后放电、但当 BatteryStatus()从0更改为1时、没有日期读数 ChargingVoltage/ChargingCurrent。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说无法读取电压和电流时、您的意思是充电电流/电压? 您似乎正在触发监测计的抑制功能。 当高级充电算法中的温度超过 T3温度并且您没有主动充电(包括 DSG 模式)时、此功能将起作用。 您突出显示的 CHGIN 位配置位仅供监测计手动禁用 CHG FET、但充电电流/电压寄存器仍将报告0。

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回复。 当温度超过 T3时、我们是否有任何方法来读取电压和电流? 客户需要在放电后根据 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()配置充电参数。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您能否确认您是否正在尝试读取充电电压和电流或 SBS 电压和电流? 如果您需要读取充电电压和电流、则可以根据您的系统对自己的温度阈值进行编程。 出于安全原因、将这些值调零、以禁用高温/低温下的充电。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waytt

    它是充电电压/电流。 那么、客户是否需要更改温度范围?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您可以在 TRM 第4.4节"充电电流"和4.5充电电压中查看它们将被归零的情况。 如果您输入温度过低或温度过高的区域、则会将其归零。 如果您仍希望报告充电电压和电流、则可能需要修改这些值。

    此致、

    Wyatt Keller