This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否帮助为充电器应用选择合适的解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013445/could-you-help-pick-up-suitable-solution-for-charger-application

主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS63060TPS63070

大家好、

我的客户希望设计超级电容器充电器

VIN=5V@2A (最大值) Vo=14.4V IO=0.7A (或更低0.7A)。 而导致的。

TI 是否有适合此规格的解决方案? 或任何分立式电路来实现该设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    TI 没有单个独立的 IC 升压超级电容器充电器解决方案。  BQ25792降压/升压充电器可正常工作、但需要主机控制、并具有涓流和预充电功能、直到电容电压足够高、从而延长充电时间。  如果您的超级电容器不需要涓流/预充电(大多数不需要)、并且由于您的充电电流看起来很灵活、我建议使用以电流限制运行的升压转换器。  我已将此帖子移至升压转换器团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    请查看此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva676/slva676.pdf

    您可以将 TPS63060替换为 TPS63070、以获得更高的电压电平。

    此致、
    Brigitte