Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS63060、 TPS63070大家好、
我的客户希望设计超级电容器充电器
VIN=5V@2A (最大值) Vo=14.4V IO=0.7A (或更低0.7A)。 而导致的。
TI 是否有适合此规格的解决方案? 或任何分立式电路来实现该设计? 谢谢!