This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:IGBT 短路检测

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013597/ucc21750-q1-igbt-short-detection

器件型号:UCC21750-Q1

各位专家、您好!

如果 IGBT 集电极对发射极短路、且没有电流流流过 IGBT、UCC21750-Q1能否检测到此故障? 我认为不是因为 Desat 不是在这种情况下工作的、我想与您再次核实一下。谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里  

    [引用 userid="405964" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013597/ucc21750-q1-igbt-short-detection "]

    如果 IGBT 集电极对发射极短路、且没有电流流流过 IGBT、UCC21750-Q1能否检测到此故障? 我认为不是因为 Desat 不是在这种情况下工作的、我想与您再次核实一下。谢谢。

    [/报价]

    您的理解是完全正确的。 如果 C-E 短接,集电极电压永远不会上升,因此 DESAT 引脚电压不能上升到阈值以上。 只有采用 OC 引脚 UCC217xx 型号的分流/感应器才能检测短路。  

    但是,如果这是在半桥或另一个配置中,并且多个 IGBT 连接到开关节点,则另一个驱动器在打开 IGBT 后很快就能检测到此问题,因此这里有一定程度的冗余。

    如果有问题、请告诉我、如果回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri