This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, LM25145, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013460/tps40057-tps40057

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: LM25145LM61460

您好!

我正在使用 TPS40057为当前设计的其中一款产品生成5V 电压。

但是、在输出端、我得到的值介于1V - 2V 之间。

即使在进行了一些修改并更改了组件值之后、输出仍然保持不变。

我要附上我的设计中的原理图和 PCB 制造的图片。

那么、我能否知道到底发生了什么错误以及如何纠正电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrudha、

    在这里、2.2nF 的 SS 电容非常低、尤其是考虑到330uF 的大输出电容、因此它可能会在启动时达到电流限制。 尝试使用更大的 SS 电容值或增大电流限制设定值。

    顺便说一下、LM25145控制器通常推荐用于此类应用、因为它提供更高的性能和更低的成本。 如果负载电流低于6A、则最好使用具有集成 FET 的转换器、例如 LM61460。

    此致、

    Tim