This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:输入电流和电容

Guru**** 2583735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013413/lmg1020-input-current-and-capacitance

器件型号:LMG1020

您好!

需要一些有关 IN-引脚输入电流要求以及该引脚的输入电容是多少的信息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

    感谢您的支持!

    ----

    IN-和 IN+都具有相同的1.3pF 电容值。  (请参阅数据表的第6.5节-电气特性)

    输入电流要求可通过同一表中给出的内部输入下拉或上拉电阻进行外推。  这可以通过考虑上拉的 IN-引脚的电阻、信号电压和 VDD 电压来实现。  

    ----

    希望这能回答你的问题。  如果是、请按绿色按钮、否则请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich