This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:短路保护功能

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013150/bq24105-q1-short-circuit-protection-function

器件型号:BQ24105-Q1

尊敬的团队:

我们的器件是否支持 短路保护功能? 我在数据表中没有看到这方面的描述。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherry:

    数据表提供了在 V_IBAT 下降时发生的 I_SHORT。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复!

    在我们的数据表中、我没有看到短路检测 机制。 我看到 I_SHORT。 当 Vbatt 小于2V 时、将会发生电池短路、对吧? 但是、如果 Vbatt 小于2V、可能还 会移除电源。 我们的短路保护类型、电池短路或接地短路是什么? 请帮您提供更多说明吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherry:

    保护是一个电池短路、这意味着每节电池小于2V/节、并将电流限制为 Ishort。 如果移除电源、将不会充电。 请参阅图5以了解典型充电曲线。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。