This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610电量监测计的初始设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010213/bq28z610-initial-setting-for-bq28z610-gas-gauge

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

大家好、

我的客户正在使用我们的监测计 BQ28Z610、

下面有两个问题。

  • 电量监测计 BQ28Z610在上电后是否需要初始化过程以确保正常运行。
  • 如果未执行初始化过程、 寄存器0x8 ~ 0xD 能否读取该值? 它们正在读取这些寄存器、现在读取为0

pack +现在为0。  感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯斌苏

    是的、所有 TI 监测计都将有初始化周期、以便读取第一个电压读数。 您应该轮询[init]位以了解监测计何时完成初始化并准备好让数据可信。 初始化最多需要2秒左右、但通常要小得多。 实际时间取决于在不同条件下变化的容量仿真时间。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。

    我们使用 EV2400连接到芯片、但我们未识别电量监测计 IC。

    bq28z610固件 v0.17 (修订版 B)可在 TI.com 上找到、bqz 和 rec 可在下载后看到

    想咨询您、哪些文件需要烧录? 如果没有、监测计的行为是什么? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fend bin Su、

    当您加载 bqStudio 时、如果它未自动检测到测量仪表返回时、您获得的字符串是什么?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。 我们可以在更改另一个板时读取 IC。   

    我们是否可以知道如何更新 srec 文件? 我们无法在固件和编程接口上更新 srec 文件。  感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯斌苏

    当您尝试编程时、设备未通信。 我想您将进入关断模式。 请向 Pack+引脚施加大于3V 的电压、以便在尝试升级时使器件保持唤醒状态。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的客户 已从3.7V 连接到 PACK+、他们可以读取 温度、固件板、SDV 位处于活动状态

    它似乎没有退出关断模式。 因此、我们仍然无法更新 FW。 硬件方面是否存在问题或缺少任何内容?

    由于客户对电量监测计不是很熟悉、下面有一些问题需要咨询您。

    • 为什么它会显示下图中的锁定图片? 这是否意味着关断模式以及如何禁用它?
    • 我们是否需要对每一个 DUT 运行校准?   我们应该 在生产时更新 IC 的 FW 或校准。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们已经测试了 PACK+的电压。 CH1是 Pack+、如下图所示、它显示为一个三角波形。 看起来是 MOSFET 打开/关闭。

    寄存器状态如下图所示。 抱歉、客户和我对 我们的电量监测计不是很熟悉。 是否有任何保护功能触发器来感应 IC 仍处于关断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯本

    您有一个电池低电压有效。 在这种低电压下、器件会尝试进入关断模式、但由于电池组引脚上有电压、因此器件会立即唤醒。  

    谢谢、

    Eric Vos