This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPSET 漂移设置为1.1V

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013271/bq24650-mppset-drifts-when-set-to-1-1v

器件型号:BQ24650

您好的支持团队、

在充电模式下、我们面临 bq24650的问题。 当 MPPSET 设置为~1.1V 以~16V/5A 的速率为电池充电时、bq24650会在一段时间后将 MPPSET 漂移至~1.4V。 并且电池正在以~19V/0.31A 的较低速率充电。 请参阅下面的示波器迹线。

问题发生后、我们无法再更改充电速率、这会导致维持电池的 MPPT 充电出现问题。


注意:我们的设计使用数字电位器来更改 MPPSET。 MCU 正在改变电位器以执行最大功率点跟踪。

MPPSET 跟踪:

MPPSET trace

PV 布线:


原理图:
e2e.ti.com/.../Schem_5F00_SL_2D00_A208_2D00_B_5F00_4USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读数据表的第8.3.2节。 MPPSET 引脚将降低充电电流以保持1.2V 电压。 上升不会抑制电荷。

    当输入电流减小时、您的电池电压是多少? 您可能处于锥形电荷状态、需要更少的 PV 电池板功率(这就说明了电池板电压上升和电池板电流下降的原因)。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。