This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3139误差值 EADC

Guru**** 2812335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013385/ucd3138-ucd3139-error-value-eadc

器件型号:UCD3138

您好!

在开环模式下读取 EADC 输出的值时遇到实际问题

I m 在 EAP0中注入3V 输入并将另一个引脚(EAN0)注入接地,然后使用 lab4代码,I m 尝试获取 EADC 输出中的输入电压值,但 结果对我来说是不可理解的 (如何正确读取错误值?) 或者,它是我应该读取的绝对值,以获得正确的结果。

将 ucd 控制卡与 UCD3138PSFB EVM 板配合使用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议仅使用控制卡、这样您就不会干扰 PSFB EVM 上的电路。  请注意、该 EVM 的电压范围仅为0至2.5伏、因此如果您输入3伏电压、您将会将其放大。  它不应损坏它、但您将始终看到最大值、 您可以读取 EADC 值或绝对值。  请注意、EADC 只有有限的范围、因此您需要调整 DAC、以便 DAC 和输入值之间的差值小于 EADC 的范围。  EADC 的动态范围因 EADC 增益而异。  如果您将增益设置为8、则范围仅为+/- 32mV。  如果您将增益设置为1、则范围仍然仅为+-256。  MV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上是1.6伏、而 不是2.5伏用于 ADC、而不是 EADC。