This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:选择充电器 IC

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013210/bq2002-selecting-charger-ic

器件型号:BQ2002
主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1

您好!

我不熟悉充电器、我必须解决通过 USB 为 MSP430充电的3节镍氢电池问题。 三节电池的最终充电电压不应超过3x1.3V。 对生产没有很高的期望、因此最好使用 Dip 和 SOIC 进行测试、可能用于构建。

我的问题是、建议将哪个版本用于该应用、是否有支持 USB 电源的参考设计?

提前感谢您、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    BQ2002是非常旧的器件、支持有限。 建议将 bq25171-Q1用于此应用。

    此致、

    Nick