This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379 OSCMIN 引脚

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013317/tps659037-tps6590379-oscmin-pin

器件型号:TPS659037

大家好

如果我们问 TPS6590379、您会介意吗?


描述如下:

是否可以使用 OSC16MOUT 开路条件将 OSCMIN 连接到外部振荡器?


然后、说明显示了16MHz 晶体振荡器。
Howeve、图6-6显示了"16.384MHz"。
哪一项是正确的? 16.384MHz 是否正确?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    感谢您的提问。

    有关为 OSC16MIN 提供振荡输入的信息、请参阅数据表的第6.2.2.9节。 但是、请注意、它可能需要正确的 OTP 设置。

    在数据表的表4.10中、晶体额定频率为16.384MHz、容差为+/-30ppm。 请参阅这些官方规格。

    数据表

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel W