This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 保护装置的选择

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013543/selection-of-protective-devices

主题中讨论的其他器件:TPS2640

保护装置的选择

1.保护模块的输入电压耐受范围为18.7v ~ 30.6v;

根据0.85降额要求、最小输入电压为22V:22 * 0.85= 18.7v

根据次级降额的要求、最大输入电压为26V:26/0.85=30.6v

2. OVP 的最大输出为26V

3.可将 OVC 的最大输出设置为800mA;

最大需求输出电流为790ma、800mA 满足跳转电流≤5A 的要求。

4.它可以承受最大输入和输出电流值≥941ma;

800mA/0.85=941mA。Ω

5.保护操作时间应尽可能快

当电路异常时、在打开保护措施之前、设备不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    TPS2640能够满足您的要求。 如果您有任何疑问、请浏览数据表并告知我们。

    此致、Rakesh