This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:峰值功率模式条件

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013520/bq25710-peak-power-mode-condition

器件型号:BQ25710

大家好、

我对峰值功率模式触发条件有一些疑问。  

对于寄存器0x31[13:12]、以下参数的条件是什么:

1. 0x31[13]:启用由输入电流过冲触发的峰值功率模式。

输入电流过冲电平是否等于 ILIM1?

2. 0x31[12]:启用由系统电压下冲触发的峰值功率模式。

电压下冲电平是多少?

感谢你的帮助。

BR

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的联系。

     通常、适配器可以在几毫秒至几十毫秒内提供高于直流额定值的电流。 该充电器采用两级输入电流限制或峰值功率模式、以充分利用过载功能并在 CPU Turbo 模式期间最大限度地减少电池放电。 在 REG0x31[13:12]中启用峰值功率模式。 直流电流限值(ILIM1)与 REG0x3F ()中设置的适配器直流电流相同。 REG0x33[15:11]中的过载电流 ILIM2设置为 ILIM1的百分比。

    当充电器检测到负载瞬态导致的输入电流浪涌和电池放电时(适配器和电池一起支持系统)、 或者、当充电器检测到由于负载瞬态而导致系统电压开始下降(只有适配器支持系统)时、充电器将首先在 REG0x31[15:14]中为 TOVLD 应用 ILIM2、然后在高达 TMAX–TOVLD 时间的情况下为 ILIM1。 Tmax 在 REG0x31[9:8]中编程。 在 TMAX 之后、如果负载仍然处于高电平、则另一个峰值功率周期开始。 在 TMAX 期间、充电被禁用;一旦 TMAX 终止、充电继续。 如果将 TOVLD 编程为等于 TMAX、则峰值功率模式始终开启。

    它应该是寄存器0x3E 中设定的最小系统电压。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。